Other Parts Discussed in Thread: LM5036
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5036 您好!
我是否可以知道 LM5036的最小启动电压是多少? 7.8V?
在触发 UVLO 之前、您能否帮助解释 VCuvlo? 我不确定什么是正向和负向意味着什么、我认为 VCuvlo 应该是负向、直到 VCC 启动。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.