This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27212A-Q1:与 UCC27714的比较

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, UCC27212A-Q1, UCC27714, TIDA-00364, UCC27211, UCC27211A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747257/ucc27212a-q1-comparison-with-ucc27714

器件型号:UCC27212A-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28035UCC27714TIDA-00364UCC27211CSD19536UCC27211A-Q1

尊敬的 TI 专家:

我很抱歉打扰你。

我希望为电动摩托车应用设计 Vbus=86V 和3kW 的 PMSM 驱动器。  我将使用 TMS320F28035作为 MCU。

我花了很多时间选择 栅极驱动器(用于驱动 N MOSFET)。 您能否为我们做出最终确认?

最初、我发现 UCC27714是一款出色的栅极驱动器。 最近、我认为 AEC 认证很重要、因此我找到了 UCC27212A-Q1。

由于我的设计中 Vbus=86V、因此总线电压(最大值)=120的 UCC27212A-Q1对我来说足够了、对吧?

此外、我发现 UCC27212A-Q1的 IQ (uA)=1、   UCC27212A-Q1的 IQ (uA)=300。  这是否意味着 UCC27212A-Q1可以节省更多功耗?

 UCC27212A-Q1是否是我的设计的理想选择?  ^_^

2.最后、TI 是否为客户提供相关的设计电路示例?  ^_^

期待您的回复。

此致、

Tanghan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tanghan、

    欢迎使用 e2e! 我是高功率驱动器领域的应用工程师、将帮助回答您的问题。

    是的、UCC27212A-Q1的额定电压足以处理86V 总线电压。 我假设您将在半桥配置中使用此器件。 如果是、则 HS 引脚上的电压最大额定直流电压为100V (重复脉冲< 100ns 时的最大电压为115V)

    UCC27212A-Q1的静态电流是 I_DD、I_HB 和 I_HBS 静态电流之和、通常为150uA。
    如果该静态电流适合您的应用、那么我会说 UCC27212A-Q1是一个不错的选择。

    2.是的、我们的 TI 参考设计在产品文件夹的工具和软件选项卡中整合了 UCC27212A-Q1:
    www.ti.com/.../TIDA-01407 (汽车类400W、48V 电池输入、12V 输出电源参考设计)

    如果此帖子回答了您的问题、请按绿色的已解决按钮

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateo:

    感谢您的专业和即时回复。 难怪 TI 能很好地销售产品!  ^_^ 我还想问些什么吗?

    1. 在上一封邮件中,由于下表,我提到了 IQ。 这是否意味着 UCC27212A-Q1比 UCC27714节省更多功耗?  

    2. 我找到了设计示例 TIDA-00364 (www.ti.com/.../TIDA-00364)、看起来与我的设计类似。 在该设计中、我将使用 UCC27212A-Q1替换 UCC27211。 没关系吗? 导线连接看起来是相同的。  此外、在 TIDA-00364中、它是48V 5KW、但对于我的设计、它是86V 3kW。 您认为我应该特别注意什么吗?  

    期待您的回复!

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    ^_^

    Tanghan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanghan、  

    1) 1)在待机期间、UCC27212A-Q1的功耗将低于 UCC27714。

    2)是的、这是可以的、但请注意、UCC27212A-Q1具有比 UCC27211 (3.7A/4.5A)更低的拉电流和灌电流能力(1.3A/1.7A)。 这将减慢您的开关时间。  必须调整原理图上的栅极电阻器。 请在此处查看我们的外部栅极电阻器选择指南:



    对于不同的总线电压、我将确保选择您的 MOSFET 来处理总线电压+振铃时的额外裕量。  

    希望这能回答你的问题。 如果是、请按绿色的 Resolved 按钮。  

    此致、
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateo:

    感谢您的回复并与我分享您宝贵的文章。

    很抱歉我还有一些问题。

    您提到"UCC27212A-Q1的拉电流和灌电流能力 (1.3A/1.7A)低于 UCC27211 (3.7A/4.5A)"。  但我在 UCC27212A-Q1和 UCC272111的数据表中都可以找到"4A 灌电流、4A 拉电流输出"。

    如果 UCC27212A-Q1与 UCC27211具有相同的规格、那么我可以 在 TIDA-00364设计中直接将 UCC27211替换为 UCC27212A-Q1、对吧? (感谢您提醒我,“确保您的 MOSFET 在发生振铃时能够处理总线电压和额外裕度。”)

    在 TIDA0064的设计中、  UCC27211D 和 MOSFET (CSD19536)之间有一个由 MJD45H11RLG 组成的电路。 如果我可以 在该设计中直接将 UCC27211替换为 UCC27212A-Q1、这将会让我感到很轻松。  ^_^

    2.我将使用 Altium Design 绘制电路。 您能否向我展示我可以从何处下载用于 SCH 和 PCB 的 UCC27212A-Q1组件?  我真的需要你的帮助。 非常感谢您的帮助!

    ^_^

    祝你一切顺利、

    Tanghan

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tanghan、

    UCC27211A-Q1具有不同的拉电流/灌电流规格,具体取决于 Vdd (6.8V 或12V)。 通过查看 TIDA-00364、可以看到它们的 VDD = 12V、这将为您提供3.7A/4.5A。

    是的、您可以直接在设计中替代 UCC27212A-Q1。
    PNP BJT 有助于快速关闭 MOSFET。 这是为了防止击穿情况。

    目前、我们没有 UCC27212A-Q1的组件、但 UCC27211的文件位于: www.ti.com/.../pinout-quality

    它们具有相同的引脚排列和封装(DDA)。 在上述链接的 CAD/CAE 部分的右侧有有关如何查看 CAD 符号的说明。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色的已解决按钮。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mateo:

    感谢您的即时回复和善意帮助。

    我只能再向您咨询一个问题。 ^…^每次我听到你的声音,我总是学到很多!!! (但我认为我应该按下绿色的 Resolved 按钮。 ^μ^μ A)

    对于 PMSM 的 FOC 控制,TI 似乎提供了许多无传感器 FOC 控制的设计示例,但很少提供有传感器(例如,编码器作为传感器) FOC 控制的设计示例。

    如果您知道一些有关有传感器(例如,编码器作为传感器) FOC 控制(使用 TMS320F28035或其他 MCU)的设计示例,您可以告诉我吗?

    ^_^

    此致、

    Tanghan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tanghan、

    没问题。 我们随时为您提供帮助!

    查看此 TI 参考设计: www.ti.com/.../tidu967.pdf
    它是一款三相 BLDC 和 PMSM 电机驱动器、包含一个内置正交编码器的6000rpm、7.1-A 转位电机!

    我相信我们开始偏离原来的话题。 如果您有新问题、请发布新主题。 谢谢!

    如果您的问题得到了解答、请按绿色的已解决按钮。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mateo:

    感谢您专业而宝贵的意见和建议。 ^_^

    您对我~非常感谢~

    祝你一切顺利


    Tanghan