主题中讨论的其他器件:TMS320F28035、 UCC27714、 TIDA-00364、 UCC27211、 CSD19536、 UCC27211A-Q1
尊敬的 TI 专家:
我很抱歉打扰你。
我希望为电动摩托车应用设计 Vbus=86V 和3kW 的 PMSM 驱动器。 我将使用 TMS320F28035作为 MCU。
我花了很多时间选择 栅极驱动器(用于驱动 N MOSFET)。 您能否为我们做出最终确认?
最初、我发现 UCC27714是一款出色的栅极驱动器。 最近、我认为 AEC 认证很重要、因此我找到了 UCC27212A-Q1。
由于我的设计中 Vbus=86V、因此总线电压(最大值)=120的 UCC27212A-Q1对我来说足够了、对吧?
此外、我发现 UCC27212A-Q1的 IQ (uA)=1、 UCC27212A-Q1的 IQ (uA)=300。 这是否意味着 UCC27212A-Q1可以节省更多功耗?
UCC27212A-Q1是否是我的设计的理想选择? ^_^
2.最后、TI 是否为客户提供相关的设计电路示例? ^_^
期待您的回复。
此致、
Tanghan