This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:SMT 故障问题之后

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744022/lmz31710-after-smt-failure-issue

器件型号:LMZ31710

尊敬的先生:

我们使用 LMZ31710生成 FPGA 1.0V 内核电源。   SMT 之后的故障率约为20%。  

附件是此芯片原理图。 您能 帮助我们查看此原理图吗?

谢谢

蔡志和

LELTEK 公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiche、

    我似乎无法打开您附加的文件。 您可以直接通过 j-hua@ti.com 与我联系。 如果可能、请同时包含原理图和 PCB 布局以供查看。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chiche、
    由于我们正在离线继续此操作、我想关闭此操作。 请继续就我发送给您的回复进行对话。
    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jimmy:

    感谢您的支持。 我们将执行下一个样本运行 SMT。 我们将在此 SMT 之后获得更多信息。

    此致

    Thomas