请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ31710 尊敬的先生:
我们使用 LMZ31710生成 FPGA 1.0V 内核电源。 SMT 之后的故障率约为20%。
附件是此芯片原理图。 您能 帮助我们查看此原理图吗?
谢谢
蔡志和
LELTEK 公司

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.