请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27761 大家好、我在 LM27761上遇到问题、它过热并产生一些噪声。 我将其用于-5V 电源(低电流、小于100mA)、得到-1、8、且 IC 过热。 VIN 为5V、原理图如下:
布局:
我测量了几个点:
输出电压:
VOUT aprox -2V 而不是-5V
输入电压:
由于 LM27761过热、因此 Vin 中的噪声很小。
输出电压:
C1+和 C1-:
我不知道这里有什么问题、我的原理图设计或布局布线设计、我使用该电路制作了4个 PCB 原型、所有这些电路都出现了同样的问题。 希望我能得到一些帮助。 谢谢。