This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:IC 过热和输出错误

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745038/lm27761-overheating-ic-and-wrong-output

器件型号:LM27761

大家好、我在 LM27761上遇到问题、它过热并产生一些噪声。 我将其用于-5V 电源(低电流、小于100mA)、得到-1、8、且 IC 过热。 VIN 为5V、原理图如下:

布局:

我测量了几个点:

输出电压:

VOUT aprox -2V 而不是-5V

输入电压:

由于 LM27761过热、因此 Vin 中的噪声很小。

输出电压:

C1+和 C1-:

我不知道这里有什么问题、我的原理图设计或布局布线设计、我使用该电路制作了4个 PCB 原型、所有这些电路都出现了同样的问题。 希望我能得到一些帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arturo、

    这些 FB 电阻器非常大。 尝试将其降低10倍、看看您是否能获得更好的结果。 噪声可能会耦合进来。

    您的布局也相当糟糕。 电容器的 GND 均未直接连接回 IC。

    最后、该 IC 是一个反相电荷泵和一个 LDO。 您不会从+5.0V 输入获得-5.0V 输出电压。 由于输出阻抗和 LDO 压降、VOUT 必须比 Vin 更接近 GND。 这在 D/S 的第13页顶部进行了说明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arturo、

    您是否能够解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、很遗憾 LM27761仍然存在相同的问题。 我尝试按照您的建议更改 FB 电阻器、并对电容的 GND 进行线绕处理。 我不知道这是什么问题。 感谢你能抽出时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arturo、

    您能否在第一次应用 Vin (IC 冷却)后立即捕获 Vin 和 Vout 的波形?

    您是否已经检查过散热焊盘是否已焊接? 有时、焊锡膏掩膜中没有开口、因此根本没有放置焊锡膏。