你(们)好。
我使用 TPS55165Q1-EVM 进行测试。
这是默认设置。
1.输入电压:12V
2.输出电压:5V
我检查了无负载条件下的电流消耗。
1. IGN 关断(关断)、空载:电流消耗接近3uA、符合数据表。
2. IGN 打开(正常模式),无负载:电流消耗高达16mA
*在这种情况下、我的状态是空闲状态、那么16mA 的电流消耗比我想象的要高。
*所以我尝试找到正常模式和无负载条件下的电流消耗、但我无法找到。
3. IGN 开启(低振幅模式),空载:流耗接近17uA,可接受,符合数据表要求。
我想知道... 为什么在无负载条件下正常模式运行使用大约16mA 的电流消耗。
谢谢您的任何建议。
你好。