This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165Q1-EVM:询问工作电流。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55165Q1-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747247/tps55165q1-evm-ask-about-working-current

器件型号:TPS55165Q1-EVM

你(们)好。

我使用 TPS55165Q1-EVM 进行测试。

这是默认设置。

1.输入电压:12V

2.输出电压:5V

我检查了无负载条件下的电流消耗。

1. IGN 关断(关断)、空载:电流消耗接近3uA、符合数据表。

2. IGN 打开(正常模式),无负载:电流消耗高达16mA

 *在这种情况下、我的状态是空闲状态、那么16mA 的电流消耗比我想象的要高。

 *所以我尝试找到正常模式和无负载条件下的电流消耗、但我无法找到。

3. IGN 开启(低振幅模式),空载:流耗接近17uA,可接受,符合数据表要求。

我想知道... 为什么在无负载条件下正常模式运行使用大约16mA 的电流消耗。

谢谢您的任何建议。

你好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    这是正常行为。

    在低功耗模式下、它在跳跃模式下工作、许多逻辑电路停止工作、工作频率非常低 、因此电流消耗很低。 但在正常工作条件下、即使在空载条件下、工作频率也保持在2MHz 不变、因此电流消耗要高得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen。

    感谢您的回复。

    我同意在正常模式和低功耗模式下存在电流消耗差异。

    我的问题是、正常模式下的电流为16mA、远高于我的想象。

    或者在正常模式下为16mA 是直流/直流转换器的规格、那么我在哪里可以找到它? 我找不到该数据表。

    此外、您能否提供有关无负载条件下正常模式下的功耗的正式文档?

    谢谢。

    BR。
    注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    该 IC 未提供空载电流。 但是对于大多数以固定频率工作的升压 IC 来说,空载电流大约为几 mA,甚至大约为100 mA。 因此、16mA 不是一个高值、实际上、考虑到2MHz 的工作频率、它非常低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen。
    我只问一件事。
    升压 IC 在空载条件下使用几 mA 电流。
    如果是、降压 IC 在空载条件下不使用任何电流?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    降压 IC 也会消耗一些电流。 电流值基于工作频率 Vin、Vout 和 Cout。