This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88-Q1:热降额曲线

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82140, TPS7A88-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748295/tps7a88-q1-thermal-derating-curve

器件型号:TPS7A88-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS82140

您好,团队

一些电源 IC 数据表将包含热降额曲线、该曲线将显示温度升高时输出电流/输出功率如何变化。

例如、,tps82140具有以下曲线。

但是、我在 TPS7A88-Q1/TPS7A8101-Q 数据表中找不到曲线。  如何 知道 这些插座的功率降额? 是否有任何其他参数或曲线也描述了热降额?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    可以使用数据表中指定的 θja 参数为 TPS7A88-Q1推导该曲线。 请注意、该 LDO 是双路输出器件、因此对于这些计算、我将假设两个单独的 LDO 均使用。 因此、结温的计算公式如下:

    TJ = Ta +θja *(2*PD)

    TJ =结温

    TA =环境温度

    θja =结至环境热阻

    PD =一个 TPS7A88-Q1导通 FET 的功率耗散

    重新排列此公式后、将 Iout 作为依赖变量、Ta 作为依赖变量:

    θja、max =(Tj、max - Ta)/(2*μ s)

    输出电流、最大值=(Tj、最大值- Ta)/(2*(输入电压-输出电压)*θja Ω)

    在本示例中、我将使用以下条件:

    VIN = 3.3V

    Vout = 1.8V

    TJ、max = 125 C

    θja = 39.8C/W

    热降额曲线是最大额定输出电流(TPS7A88-Q1为1A)或上面的 Iout、max 计算(以较小者为准)。 您可以使用 Excel 等图形化软件在建议的工作温度范围内绘制曲线。 我还附上了电子表格、其中可以更改这些条件以查看曲线上的影响。  

    e2e.ti.com/.../Thermal-Derating.xlsx

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard、
    这对我们有很大帮助! 谢谢!