主题中讨论的其他器件:TPS82140、
您好,团队
一些电源 IC 数据表将包含热降额曲线、该曲线将显示温度升高时输出电流/输出功率如何变化。
例如、,tps82140具有以下曲线。
但是、我在 TPS7A88-Q1/TPS7A8101-Q 数据表中找不到曲线。 如何 知道 这些插座的功率降额? 是否有任何其他参数或曲线也描述了热降额?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,团队
一些电源 IC 数据表将包含热降额曲线、该曲线将显示温度升高时输出电流/输出功率如何变化。
例如、,tps82140具有以下曲线。
但是、我在 TPS7A88-Q1/TPS7A8101-Q 数据表中找不到曲线。 如何 知道 这些插座的功率降额? 是否有任何其他参数或曲线也描述了热降额?
非常感谢!
尊敬的 Amelie:
可以使用数据表中指定的 θja 参数为 TPS7A88-Q1推导该曲线。 请注意、该 LDO 是双路输出器件、因此对于这些计算、我将假设两个单独的 LDO 均使用。 因此、结温的计算公式如下:
TJ = Ta +θja *(2*PD)
TJ =结温
TA =环境温度
θja =结至环境热阻
PD =一个 TPS7A88-Q1导通 FET 的功率耗散
重新排列此公式后、将 Iout 作为依赖变量、Ta 作为依赖变量:
θja、max =(Tj、max - Ta)/(2*μ s)
输出电流、最大值=(Tj、最大值- Ta)/(2*(输入电压-输出电压)*θja Ω)
在本示例中、我将使用以下条件:
VIN = 3.3V
Vout = 1.8V
TJ、max = 125 C
θja = 39.8C/W
热降额曲线是最大额定输出电流(TPS7A88-Q1为1A)或上面的 Iout、max 计算(以较小者为准)。 您可以使用 Excel 等图形化软件在建议的工作温度范围内绘制曲线。 我还附上了电子表格、其中可以更改这些条件以查看曲线上的影响。
e2e.ti.com/.../Thermal-Derating.xlsx
谢谢、
Gerard