This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:以慢速压摆率输入电压启动

Guru**** 2812255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B63-Q1, TPS7B6350EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747468/tps7b63-q1-start-up-with-the-slow-slew-rate-input-voltage

器件型号:TPS7B63-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7B6350EVM

您好!

我们收到了客户关于 TPS7B63-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
在以下启动 条件下、输出电压的过冲电平是多少? 它们希望峰值电压低于5.5V。 IC 能否满足其要求? 如果您可以提供波形、那会很有帮助。

 P/N:TPS7B6350-Q1
 VIN=8V
 压摆率= 2V/ms
 Iout=0A
 EN=上拉至 Vin

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    对于较慢的输入压摆率、稳压器在 Vin 上升时处于压降状态、控制环路驱动导通 FET 以允许尽可能大的电流。 在此期间、Vout 几乎与 Vin 相同、因为导通 FET 电阻很小、并且您的应用没有额外的负载电流。 一旦输出达到所需的调节电压、控制环路通过减小流经导通 FET 的电流进行响应。 不过、该响应时间以及因此而产生的过冲幅度由 LDO 带宽决定。 TPS7B63带宽可根据负载瞬态的响应时间进行估算。  

    LDO 的响应时间是指输出开始下降到输出停止下降的时间。 如上所示、这大约是一个除法的十分之一或20us、表示带宽为50kHz。 许多 LDO 通常具有大约10kHz 的带宽。  

    在以低输入压摆率启动时、输出电压可以跟踪超过标称输出电压的输入电压、直到控制环路通过减小流经导通 FET 的电流进行响应。 如果响应时间约为20us、输入压摆率为2V/ms、则过冲可估算为:

    过冲= 2V/ms * 20us = 40mV

    这表明 TPS7B63-Q1具有足够的裕度、可满足客户的500mV 要求。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 您的提及非常有用。 但他们希望看到这种情况的波形。 您是否愿意提供该波形?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    这是使用 TPS7B6350EVM 的 TPS7B63-Q1的启动波形。 过冲约为200mV。  

    测试条件:

    VIN = 8V

    VIN 压摆率= 2V/ms

    Vout = 5V

    Cin = 22uF

    COUT = 10uF

    Iout = 0mA

    此处提供了有关用于测量此启动的 EVM 的更多信息:

    http://www.ti.com/lit/ug/slvuaz6/slvuaz6.pdf

    谢谢、

    Gerard