This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:查找 BXL 文件和3D STEP 模型

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748492/lmzm33606-looking-for-the-bxl-file-and-3d-step-model

器件型号:LMZM33606

我正在寻找 BXL 文件、希望是该部件的3D 步骤模型。

我的另一个问题是、您其他器件的数据表和 BXL 文件具有阻焊层限定焊盘、但在阅读应用手册 SLUA271b-1时、TI 建议使用非阻焊层限定焊盘。

您能否澄清一下使用哪种阻焊垫方法、如果 TI 建议使用 NSMD 焊盘、请发送使用 NSMD 焊盘的 BXL?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agi、

    我目前正在对此进行研究、并将在我获取 BXL 文件时为您提供更多信息。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agi、

    SMD 或 NSMD 均正常。 第3.1节"焊盘样式 "详细说明了"两种样式均可用于 QFN 和 SON 封装"。  

    我已附上用于 PCB 布局的 STP 文件。

    e2e.ti.com/.../LMZM33606_5F00_RLX0041A.zip

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    感谢您提供步骤文件。 我还需要一个包含原理图符号和 PCB 封装的 BXL 文件。 您也可以将其发送给我吗?

    AGI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AGI、

    我们目前正在努力准备好 BXL 文件并在线提供。 当 BXL 文件发布并可用时、我将通过此主题向您发送通知。

    此致、
    Jimmy