This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:在低输入电压下运行

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A, TL431, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732262/ucc29910a-running-on-low-input-voltage

器件型号:UCC29910A
主题中讨论的其他器件: TL431TLV431

尊敬的 Sirs:

我正在进行基于 UCC29910A 降压 PFC 的交流/直流设计。 输入电压为85V-265VAC。

在本设计中、要求能够以46VAC 的标称输入电压的40%运行(但不启动)

降压级的输出电压为63VDC。

设计在标称输入电压下工作正常、但我很难在低输入电压下运行。 有一个线感信号用于监控整流输入。 数据表说明了启动、过压和欠压的三个电压电平。 Linesense 也用于 SmartStart 功能。

为了能够在46VAC 至265VAC 的电压下运行、我有一个经过修改的分压器。 46VAC 应高于欠压(典型值为249mV)、265VAC 应低于过压(典型值为931mV)。 分压器的 SE 连接仿真。

在65VAC 输入下、我无法使电源正常工作

欢迎所有意见

此致
/Michael

/Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我不确定 TL431 LT Spice 模型与 UCC28910A 的关系。 UCC28910A 是具有低侧开关的降压 PFC。 如果您使用的是与 EVM 类似的器件、则可能会遇到用于批量感应的换档杆电路(R28、R30、R31、Q7、R1、 R27、R28和 R29。) www.ti.com/.../sluu505a.pdf

    有一个包含完整原理图的 Excel 设计工具、可用于帮助您设置此电路。 您可以在以下链接中找到它。 www.ti.com/.../sluc265

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答。

    我要执行以下操作

    1.能够从85-265VAC 启动电源

    2.能够在有限的时间内将电源电压低至46VAC。 在此期间、输出电压可能从63VDC 下降到16VDC

    有一个线感信号监控输入的整流电压。 在分压器之后、线感具有以下电平

    VLINESENSE 启动典型值为264mV

    VLINESENSE 欠压典型值为249mV

    VLINESENSE 最大值典型值为931mV

    在这种情况下、输入间隔为931/249 => 3.739:1

    我的输入间隔为265/46 => 5.76:1

    因此、电压感应不能是简单的电阻分压器。 附加的分压器将 TLV431用作齐纳二极管、能够更积极地衰减较高的信号密封器。

    一种解决方案是在 SENSE 信号上设置电压限制器、从而在此禁用过压功能。 但这样做会影响启动。

    在对电阻器值进行一些调整后、我可能有一个有效的设计。 我将在星期一继续测试

    /Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Micheal、

    感谢您的告知、我很高兴您的设计能够正常工作。

    此致、

    Mike