This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:警报引脚的行为

Guru**** 2541840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732613/bq76930-behavior-of-alert-pin

器件型号:BQ76930

您好!

我们正在使用 bq76930开发适用于锂离子电池(6节电池)的 BMS。

我想知道警报引脚行为、

我的说法是、如果发生任何故障、由于该 ALERT 引脚变为高电平、bq76930会设置 SYS_STAT 寄存器中的特定位。

如果我用0xFF 覆盖 SYS_STAT 寄存器、ALERT 引脚将变为低电平。

我的问题是

如果警报引脚变为高电平并且 我用 0xFF 覆盖 SYS_STAT 、这将使警报引脚变为低电平、

如果故障在 bq76930中仍然存在,则警报引脚变为高电平?

如果是、警报引脚在多长时间内变为高电平?  

谢谢你

Vikas Gavhane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    这取决于故障。  

    例如、随着时间的推移、UV 故障会被确定。  您可以清除 UV 故障、并将再次检查 UV 故障、如果仍然是 UV、则状态和警报将再次设置。

    在故障仍然存在时清除故障不会改变警报。  例如、当上部组断电时、尝试清除 XREADY。