Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 您好!
我们正在使用 bq76930开发适用于锂离子电池(6节电池)的 BMS。
我想知道警报引脚行为、
我的说法是、如果发生任何故障、由于该 ALERT 引脚变为高电平、bq76930会设置 SYS_STAT 寄存器中的特定位。
如果我用0xFF 覆盖 SYS_STAT 寄存器、ALERT 引脚将变为低电平。
我的问题是
如果警报引脚变为高电平并且 我用 0xFF 覆盖 SYS_STAT 、这将使警报引脚变为低电平、
如果故障在 bq76930中仍然存在,则警报引脚变为高电平?
如果是、警报引脚在多长时间内变为高电平?
谢谢你
Vikas Gavhane