Other Parts Discussed in Thread: TPS63700
您好!
我使用 TPS63700从5V 获得-5V 电源。 有时、转换器不提供输出、随机行为有时会正常工作。 我怀疑存在预偏置输出条件。 该转换器是否支持预偏置启动? 如果不是、如何克服这种情况。?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Udhayakumar Mahendiran、
根据您显示的测量值、当问题发生时、输出不会预偏置。 该原理图与数据表中的图2完全相同、具有不同的输出电容器。 您提到您使用的是4*4.7uF 输出电容器,而不是数据表中给出的4*4.7nF,因此这正是数据表中的图2。
当您提到问题是随机发生的时、如果不进行更多测量、就很难深入了解细节。 您是否可以在正常启动期间以及在转换器未启动的启动期间检查不同的引脚电压、以了解在这些情况下有何不同?