This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:TPS63700启动问题

Guru**** 2544080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728642/tps63700-tps63700-startup-issue

器件型号:TPS63700

您好!

  我使用 TPS63700从5V 获得-5V 电源。 有时、转换器不提供输出、随机行为有时会正常工作。 我怀疑存在预偏置输出条件。 该转换器是否支持预偏置启动? 如果不是、如何克服这种情况。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       这是 OUT 引脚处的输出波形。 当输入电压为5V 时、输出最初会变为低电平、然后突然回到0V。 其他时候、它按预期工作。

    我在这里附上了原理图。 原理图似乎正常。 输出电容为4 x 4.7uF、但原理图中提到的错误。 我在输出端添加了更多电容、然后也添加了相同的问题。 是否需要使用前馈电容器完成任何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udhayakumar Mahendiran、

    根据您显示的测量值、当问题发生时、输出不会预偏置。 该原理图与数据表中的图2完全相同、具有不同的输出电容器。 您提到您使用的是4*4.7uF 输出电容器,而不是数据表中给出的4*4.7nF,因此这正是数据表中的图2。

    当您提到问题是随机发生的时、如果不进行更多测量、就很难深入了解细节。 您是否可以在正常启动期间以及在转换器未启动的启动期间检查不同的引脚电压、以了解在这些情况下有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、

    感谢您的回答。 我已将电容器 C100更改为22uF。 我没有尝试其他值。 似乎解决了问题。 我进行了20次电源复位、现在看起来不错、并提供输出。 我将检查更多时间进行确认。 总之、如果在使能引脚处添加电容器已解决问题、那么问题的原因是什么? 我想知道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udhayakumar Mahendiran、

    要回答您的问题、有必要查看 VIN 上的电压和问题期间以及 C100连接更大的电容时的输入电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Udhayakumar Mahendiran、

    我没有听到过这样的消息,因此我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。