请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULN2003B 我将 ULN2003B 用于我的 PWM 开关电路、如所附的所示。
100欧姆电阻器是串行连接、用于限制电流。
输入为3V3、100Hz 和10K Hz PWM 信号。 输出应为24V PWM。
我进行了两个批次采样。 第一个比较正常、ULN2003B 的行为非常好、如第一个示波器图片所示。 但是、第二批样本的行为与24V 线对称振动、如第二个示波器图片所示。 有人能不能告诉我我我可能做得不对的事情。