This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003B:ULN2003B

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747681/uln2003b-uln2003b

器件型号:ULN2003B

我将 ULN2003B 用于我的 PWM 开关电路、如所附的所示。

100欧姆电阻器是串行连接、用于限制电流。

输入为3V3、100Hz 和10K Hz PWM 信号。 输出应为24V PWM。

我进行了两个批次采样。 第一个比较正常、ULN2003B 的行为非常好、如第一个示波器图片所示。 但是、第二批样本的行为与24V 线对称振动、如第二个示波器图片所示。 有人能不能告诉我我我可能做得不对的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、  

    感谢您与 E2E 联系!

    您能否详细说明输入电压? 根据我的理解、您正在对 SOV1和 SOV2上的24V 线路进行 PWM 处理、但不对 COM 引脚上的24V 进行 PWM 处理? 这可能会导致24V 上出现振铃。  

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    我将 COM 引脚连接到24V 电源电压。 但是、今天我发现了自己犯的错误。 实际上、我使用示波器获取了不同的测量点、以便获得不同的结果。 非常感谢您的回复。