This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:有关参考设计的问题- PMP5123

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP5123, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747966/ucc2897a-question-about-reference-design-pmp5123

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:PMP5123

您好!

根据 PMP5123、输入电压范围为8~36V

但在 UCC2897A 的数据表中:

启动电压应为12.7V、启动电压应为8V。

您能解释一下吗?

2.在 PMP5123中、有一个电路:

我是否可以知道其目的及其工作原理?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    感谢您关注 PMP5123。 此电路用于向 VIN 引脚施加大于 UVLO 阈值的电压、即使输入电压为8V 也是如此。 运算放大器用作驱动 BJT 对的振荡器。 当 Q7导通时、电流从 Vin 流经二极管 D12并为 C27充电。 当 Q7关断且 Q8导通时、电容器现在以 Vin 为基准。 这使得电容器上的电压以 Vin 为基准、而施加到 UCC2897A 引脚18的电压为 Vin + C27上的电压。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    明白了。 我 必须提供12.7V 电压、一旦我移除了这些电路、我对吗?

    此致、

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    在内部 JFET 将 VDD 充电至~12.7V 后、您需要将 VDD 保持在 UVLO 停止阈值之上、该阈值为8V 典型值和8.4V 最大值。 只要 VDD 大于8.4V,设备就会继续运行。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    非常清楚、非常感谢。

    此致、
    C.T.