Other Parts Discussed in Thread: PMP5123, UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2897A 主题中讨论的其他器件:PMP5123、
您好!
根据 PMP5123、输入电压范围为8~36V
但在 UCC2897A 的数据表中:
启动电压应为12.7V、启动电压应为8V。
您能解释一下吗?
2.在 PMP5123中、有一个电路:
我是否可以知道其目的及其工作原理?
非常感谢!