This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:电流监控在 Fusion Digital Power Designer 中不可配置

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD90120A, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744263/ucd90160a-current-monitoring-not-configurable-in-fusion-digital-power-designer

器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件: UCD90120AUCD90320

我们使用的是 UCD90160A、但无法配置 MON 引脚进行电流监控、即使这些引脚可用。  Hardware Configuration (硬件配置)选项卡中的 Temperature (温度)和 Current (电流)列显示为"N/A"(不适用)  定序、监控和编程都能正常工作。

当使用 随评估板提供的器件上的默认配置时、电流和温度似乎是可配置的。 版本号为 v7.1.1

谢谢

Bernard Harris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    UCD90160A 不支持电流和温度监控。

    您可以使用 UCD90320或 UCD90120A 进行电流/温度监控。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernard、

    如果您有更多问题、请告知我们。
    我们将关闭此帖子。

    谢谢