请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160A 主题中讨论的其他器件: UCD90120A、 UCD90320
我们使用的是 UCD90160A、但无法配置 MON 引脚进行电流监控、即使这些引脚可用。 Hardware Configuration (硬件配置)选项卡中的 Temperature (温度)和 Current (电流)列显示为"N/A"(不适用) 定序、监控和编程都能正常工作。
当使用 随评估板提供的器件上的默认配置时、电流和温度似乎是可配置的。 版本号为 v7.1.1
谢谢
Bernard Harris