请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23754 主题中讨论的其他器件:PMP6812
您好:
我们的客户目前在轻负载和正常负载时遇到 Vout 波形奇怪的问题。 (输入电压48V 和输出电压10.4V)
以下是他们的原理图和测试结果、我们需要您的帮助来提供一些建议、让客户首先进行检查。
原理图
e2e.ti.com/.../TPS23754-_5F00_10.4V.pdf
在0.1A 和2.1A 下加载时的测试结果