This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:轻负载和放大器时输出电压波形异常;正常负载

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP6812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728233/tps23754-vout-waveform-abnormal-when-light-load-normal-load

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件:PMP6812

您好:

我们的客户目前在轻负载和正常负载时遇到 Vout 波形奇怪的问题。 (输入电压48V 和输出电压10.4V)  

以下是他们的原理图和测试结果、我们需要您的帮助来提供一些建议、让客户首先进行检查。

原理图

e2e.ti.com/.../TPS23754-_5F00_10.4V.pdf

在0.1A 和2.1A 下加载时的测试结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    这可能是反馈电路。 我建议使用 EL357的"A"版本。 电流通过光耦合器看起来很高、我们通常也会为 R275和 R278设计2k。
    是否有任何特定的原因从 PMP6812中更改这些内容、因为它看起来是从这个有效的 TI 设计中派生出来的?

    谢谢!

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay。 自我们上次听到您的声音以来已经过去了一个多星期了? 这件事是否仍需要我们的支持?

    如果我们在9月28日之前没有收到您的回复、我计划关闭此主题。

    如果需要更多信息、请告知我们、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    再次感谢您的分享。 目前客户方面没有进一步的反馈。

    非常感谢您的建议。