主题中讨论的其他器件: TPS561208、
大家好
如果我们问 TPS54202、您会介意吗?
我们对图27至图30的测试条件有疑问。
图27至图30的电流条件(Iout)是多少? Iout=0A? 或1A?
我们要确认"脉冲跳跃模式峰值电感器电流阈值"。
该阈值是否仅取决于峰值电感器电流?
例如 、对于 TPS561208、阈值取决于 L、FSW、Vin 和 Vout、如下所示;
-Iout (LL)=(1/(2×L×FSW))×((Vin-Vout)×Vout/Vin)
那么、TPS54202的脉冲跳跃模式是否有任何公式?
如果您有有关 TPS54202脉冲跳跃模式的更详细的文档、可以与我们分享吗?
(如果包含机密内容、请仅告知我们阈值的公式 。)
此致、
大田松本