This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:图27至图30的当前状态和脉冲跳跃模式

Guru**** 2547770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS561208, TPS54202EVM-716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732075/tps54202-current-condition-of-figure-27-to-figure30-and-pulse-skip-mode

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件: TPS561208

大家好

如果我们问 TPS54202、您会介意吗?


   我们对图27至图30的测试条件有疑问。
  图27至图30的电流条件(Iout)是多少? Iout=0A? 或1A?


我们要确认"脉冲跳跃模式峰值电感器电流阈值"。
 该阈值是否仅取决于峰值电感器电流?

例如  、对于 TPS561208、阈值取决于 L、FSW、Vin 和 Vout、如下所示;
-Iout (LL)=(1/(2×L×FSW))×((Vin-Vout)×Vout/Vin)
那么、TPS54202的脉冲跳跃模式是否有任何公式?

如果您有有关 TPS54202脉冲跳跃模式的更详细的文档、可以与我们分享吗?
(如果包含机密内容、请仅告知我们阈值的公式 。)

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Ω 为5k Ω。 请参阅"TPS54202EVM-716 2A 稳压器评估模块用户指南"。

    请参阅"7.3.2脉冲跳跃模式"。 当峰值电感器电流通常低于300mA 时、器件进入脉冲跳跃模式。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San

    非常感谢您的合作。
    我们要确认器件进入脉冲跳跃模式的时间。

    这个抗尖峰脉冲时间是否为1/Fsw?
    当  1/fsw 期间的峰值电感器电流小于300mA 时、器件是否会进入脉冲跳跃模式?
    我们的认可是否正确?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 iL_RIPPLE=(1/(L×Fsw))×((Vin-Vout)×Vout/Vin)来计算电感电流纹波、如果负载电流低于1/(2*iL_RIPPLE)、器件将进入 DCM 模式。 在 DCM 下、如果负载电流持续降低、占空比将会降低、电感器的电流纹波也会降低。 当 峰值 电感器电流小于300mA 时、器件将进入脉冲跳跃模式。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沙湾山

    感谢您的回复!

    我们想知道器件将进入脉冲跳跃模式的时序。
    器件会检查 峰值 电感器电流。
    抗尖峰脉冲时间为1/Fsw、这种识别是否正确?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当峰值电感器电流小于300mA 时、器件将跳过下一个脉冲、直到电感器电流高于300mA。 对于跳跃模式下的导通时间、它由 Vcomp 决定。
    我不确定您想要问什么?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沙湾山


    我们要确认的是进入脉冲跳跃模式的抗尖峰脉冲时间。
    它需要多少钱?
    换言之、检测电感电流需要多长时间? 1个周期?

    此致、

    大田松本



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    器件在每个周期中都会检查它、并立即采取措施。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San

    非常感谢您的回复!

    好的、我们明白了。

    此致、

    大田松本