This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:输出电感器选择问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744742/lp8860-q1-output-inductor-selection-question

器件型号:LP8860-Q1

大家好、

我们可以看到、我们的数据表 建议使用 22uH~33uH 输出电感器、但它没有为 我们提供特定的计算过程。 现在,我的客户在 Vin=17V、Vout=37V、Iout =80mA/通道时使用了它。 我们使用 常用的电感计算方法来计算它,得到109uH,这与建议值大不相同。 那么、您能否向我提供  建议值的详细计算过程。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    我想您可以参考此应用手册 www.ti.com/.../snva775a.pdf 以获得一些参考。 这些器件都是汽车 LED 驱动器、选择电感器的方法类似。 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。 如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    此致
    肖恩