请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8860-Q1 大家好、
我们可以看到、我们的数据表 建议使用 22uH~33uH 输出电感器、但它没有为 我们提供特定的计算过程。 现在,我的客户在 Vin=17V、Vout=37V、Iout =80mA/通道时使用了它。 我们使用 常用的电感计算方法来计算它,得到109uH,这与建议值大不相同。 那么、您能否向我提供 建议值的详细计算过程。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们可以看到、我们的数据表 建议使用 22uH~33uH 输出电感器、但它没有为 我们提供特定的计算过程。 现在,我的客户在 Vin=17V、Vout=37V、Iout =80mA/通道时使用了它。 我们使用 常用的电感计算方法来计算它,得到109uH,这与建议值大不相同。 那么、您能否向我提供 建议值的详细计算过程。
谢谢!