This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3553:是否有可能实现 PWM 亮度控制?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3553, LM3643, LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743006/lm3553-pwm-brightness-control-possibility

器件型号:LM3553
主题中讨论的其他器件: LM3643LM3644

大家好、

客户通过在 FEN 引脚上添加 PWM 信号来询问 PWM 亮度控制的可能性。

我认为闪存操作会重复进行、与 FEP 引脚信号的高转换同步。

如果是、PWM 信号的高周期和低周期是否有任何限制?

应该考虑哪些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、
    规格表中有一些详细参数、Fen 引脚上接通的最小电压为1V、关断 Fen 引脚的最大电压为0.6V。 数据表第8页中提供了有关 FEN 引脚功能的详细说明:
    "闪存使能引脚 FEN 提供了一种用于启动闪存脉冲的外部方法(非 I2C)。 电阻器
    高逻辑"1"、即通过 I2C 接口定义的闪存电流电平、将提供给闪存 LED。 如果是 Fen
    在闪存脉冲期间、引脚被驱动为低电平、闪存事件将停止。 在期间未拉低 FEN 的情况下运行
    闪光脉冲、LM3553将继续提供闪光电流、直到安全计时器持续时间(通过进行设置)
    I2C 接口)。
    LM3553在闪光脉冲结束后不提供固定的关断时间。 大多数闪光灯 LED 制造商
    要求闪存脉冲持续时间为总闪存周期的10%。 示例:如果闪存脉冲持续时间设置为
    为200毫秒(闪存持续时间代码= 0011)、建议 LED 关闭时间为1.8秒。
    有关确切的时序要求、请参阅 LED 制造商数据表。
    如果通过 I2C 接口将 LM3553置于指示灯模式或手电筒模式、且 FEN 引脚被拉至高电平
    然后是低电平、在闪存事件结束时、LM3553将返回到存储在通用模式中的模式
    寄存器。
    建议在 FEN 引脚和 GND 之间放置一个外部下拉电阻器、以防止不必要的 LED
    由于未知的控制逻辑状态、在系统启动期间闪烁。"

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    非常感谢您的评论。

     

    以下规格是客户对 LM3553的实际应用。

    VIN = 3.3V

    LED:Vf=1.5V–2.1V,If =大约400mA,2并联×5斜接

    导通时间= 0.5ms、周期= 5.56ms、同步双并行、

     

    LM3553是否可以这样做?

    如果没有、建议使用哪种产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、
    我不知道 LM3553是否支持这些短时间、但我可以将 LM3643/LM3644推荐给您的应用。 LM3643/Lm3644可支持 IR 模式、该模式可支持极短的闪存时间。 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    LM3643/LM3644能否驱动 VLED=2.1V×5=10.5V 应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、
    不可以、LM3643/LM3644无法支持这些高电压应用。 您可以应用 LM3553EVM 来验证短时间脉冲。 我手头上没有 EVM。 谢谢、
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。 如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    此致
    肖恩