请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3553 主题中讨论的其他器件: LM3643、 LM3644
大家好、
客户通过在 FEN 引脚上添加 PWM 信号来询问 PWM 亮度控制的可能性。
我认为闪存操作会重复进行、与 FEP 引脚信号的高转换同步。
如果是、PWM 信号的高周期和低周期是否有任何限制?
应该考虑哪些问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.