This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:TPS2384x EV2400 GUI "TPS2348 EVM"

Guru**** 2500235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23841, TPS2384, EV2400, TPS23861, TPS23880, TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731804/tps2384-tps2384x-ev2400-gui-tps2348-evm

器件型号:TPS2384
主题中讨论的其他器件:EV2400TPS23861TPS23880TPS2388

您好!

我有一块包含 TPS2384的板和一块包含 TPS23841的板、希望通过 GUI "TPS2384 EVM" slvc078a 进行访问。

I2C 工作通过 bus-tired 成功检查、器件确认地址检查。

GUI 需要 EV2300。 我购买了后续的 EV2400、因为它与 Win7配合使用。

EV2400 (固件0.18)插入 USB 并且所有绿色 LED 亮起、通电目标连接在 I2C 端口2上。

EV2400被检测为具有硬件 ID 的 HID:HID\VID_0451&PID_0037&REV_0012。

但是、在运行的 GUI 和目标之间仍然没有数据连接。

安装 sluc291后、GUI 中出现"bq80xrw.ocx 丢失"。

我需要什么驱动程序? EV2400是否与 GUI "TPS2384 EVM"搭配使用? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Miko92。

    我们的 PSE 应用工程师 Penny Xu 正在返回出差途中。 她将在明天对此进行研究并提出建议。

    那么、我是否可以问您为什么选择了 TPS2384? 这是我们最新一代的 PSE 控制器、具有最低的支持级别(技术、参考设计、软件等)和较高的价格。 您可能会对我们的一些较新的控制器感兴趣-如 TPS23861、TPS2388和(样片即将发布) TPS23880。

    刚才我想我会在等待 Penny 就这一较旧的解决方案提出建议时向您提及这些建议(她能提供的最好的建议)。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miko、

    是的。 EV2400应与 TPS2384GUI 配合使用。 这是一个非常旧的 GUI、我从未有幸在我的笔记本电脑上使用此 GUI。 我只能在实验室 PC 中运行 GUI。 您可能可以尝试使用其他 PC 或笔记本电脑。
    我很想知道您对 TPS2384所做的工作。 我们拥有 TPS23861 (4通道)、TPS2388 (8通道)、TPS23880 (BT 8通道)、这些器件是最近发布的 PSE 器件、在硬件和软件上提供全面支持。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Penny、Thomas。

     

    感谢你的答复。 我发现该器件非常适合我的项目、因为:

    -需要为我们的0级 PD 提供电源和监控

    -如果系统批准、则监控生产所需的最多40个设备、不适用于自己的产品

    -组件数量少的原理图、集成 FET、2层 PCB、从手动组装开始、系统成本不高

    -封装兼容的 TPS23841、具有21、5V 支持(用于测试我们的器件外部规格)

    -一种“活动”设备,具有用于快速启动和成功的 GUI :-)

     

    对于支持有限的旧器件、没有关于此器件使用寿命的警告、而 GUI 的状态"NRND"将是有用的指示器。 我们将尝试另一台计算机。

     

    此致

    Miko

     

    PS:更多信息、请访问

    e2e.ti.com/.../128220

    e2e.ti.com/.../368390

    e2e.ti.com/.../281043