主题中讨论的其他器件:、 EV2400、 TPS23861、 TPS23880、 TPS2388
您好!
我有一块包含 TPS2384的板和一块包含 TPS23841的板、希望通过 GUI "TPS2384 EVM" slvc078a 进行访问。
I2C 工作通过 bus-tired 成功检查、器件确认地址检查。
GUI 需要 EV2300。 我购买了后续的 EV2400、因为它与 Win7配合使用。
EV2400 (固件0.18)插入 USB 并且所有绿色 LED 亮起、通电目标连接在 I2C 端口2上。
EV2400被检测为具有硬件 ID 的 HID:HID\VID_0451&PID_0037&REV_0012。
但是、在运行的 GUI 和目标之间仍然没有数据连接。
安装 sluc291后、GUI 中出现"bq80xrw.ocx 丢失"。
我需要什么驱动程序? EV2400是否与 GUI "TPS2384 EVM"搭配使用? 提前感谢您。