This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65270:TPS65270工作频率问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732480/tps65270-tps65270-operating-frequency-problem

器件型号:TPS65270

遵循规格 ROSC 计算公式,我无法计算出示例结果300KR,存在问题?

WEBENCHRegistered 电源设计 器(Beta) 不支持双输出直流/直流设计,我希望在1.2MHz 下工作,如何计算 ROSC 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如图所示、请使用 MHz 作为频率单位。
    但图中 Y 轴的单位应为 kOhm、而不是 Ohm。。

    对于1.2MHz 开关频率、结果为~194k Ω。

    此致、
    Sam