This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:关于使用断续模式

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025C, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746434/ucc2897a-about-using-hiccup-mode

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:UCC2897LM5025C

你(们)好

我的客户询问 UCC2897的断续模式。

他们说、SLUA532文档中显示的断续模式电路太复杂。

因此他们需要简单的电路配置。

建议一个可以轻松配置断续模式的电路。

请检查并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    LM5025C 有源钳位控制器在器件中集成了断续运行模式。

    UCC2897A 的外部断续电路已经过测试、为了在断续模式下实现 UCC2897A 的安全运行、需要考虑复杂性。

    如果客户需要断续模式、我建议使用 LM5025C 器件。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果将 UC2897A 更改为 LM5025C、那么当 PWM IC 在 IEEE802.3bt 规范中启动时、它是否满足浪涌电流规格?

    是否可以在满足 PoE MPS 标准的时间内启动?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请回复。
    我的客户很累、等了很长时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    很抱歉、回复您的帖子时出现延迟、我不记得看到您曾提出另一个问题的电子邮件警报。

    LM 控制器应该能够以与 UCC2897a 相似的性能启动。 我无法评论 POE 规格、因为我不熟悉它。

    此致

    Peter