请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2897A 主题中讨论的其他器件:UCC2897、 LM5025C、
你(们)好
我的客户询问 UCC2897的断续模式。
他们说、SLUA532文档中显示的断续模式电路太复杂。
因此他们需要简单的电路配置。
建议一个可以轻松配置断续模式的电路。
请检查并回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.