This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51367:关于工作频率的变化

Guru**** 2540850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51367

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732456/tps51367-about-variation-of-operating-frequency

器件型号:TPS51367

您好!

我使用 TPS51367器件创建了一个电路。
现在我将检查电路的工作情况、但有人担心 TPS51367的工作会影响其他器件。
它主要涉及工作频率。
我知道 TPS51367可执行 DCAP2控制、因此工作频率在某种程度上有所不同。
我们知道工作频率不受电气特性的调节。
不过、我还是想检查工作频率和温度特性的变化。
您能否告诉我、在我的规格中、在整个温度范围内假设工作频率有多大变化? 没有必要保证这一点。

(规格)
输入电压:6V 至9V
输出电压:1.0V
输出电流:1.5A 至3.5A
MODE 引脚:GND 连接(Fsw = 400kHz)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、一些数据供您参考、通常覆盖为+/-20%、大部分为+/-15%。 甚至+/-10%。