Other Parts Discussed in Thread: TPS51367
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51367 您好!
我使用 TPS51367器件创建了一个电路。
现在我将检查电路的工作情况、但有人担心 TPS51367的工作会影响其他器件。
它主要涉及工作频率。
我知道 TPS51367可执行 DCAP2控制、因此工作频率在某种程度上有所不同。
我们知道工作频率不受电气特性的调节。
不过、我还是想检查工作频率和温度特性的变化。
您能否告诉我、在我的规格中、在整个温度范围内假设工作频率有多大变化? 没有必要保证这一点。
(规格)
输入电压:6V 至9V
输出电压:1.0V
输出电流:1.5A 至3.5A
MODE 引脚:GND 连接(Fsw = 400kHz)
此致、