This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:用户手册测试程序问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732062/bq24650evm-639-user-manual-test-procedure-question

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

你好
我正在尝试按照用户手册测试模块、但对结果感到困惑:
-当我测试步骤2.7.1时 、V (J2 (VOUT))显示的值上升至高达8V (下图通道3、蓝色曲线)。

-步骤2.7.2V (J2 (VOUT))显示为~4V 至12.9V 的方波、但不显示恒定12.6V (蓝色曲线后)

-步骤2.7.3V (J2 (VOUT))也显示不是恒定的8V (左下方图)或10.5V (右图)、并且从电子负载读取的 I (J2 (VOUT)电流值远低于预期值。

我想知道模块是否正常工作?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很高兴您通过测试 BQ24650 EVM 尝试了解 BQ24650操作的基础知识:

    1.充电使能时,如果连接了电池,输出电压应等于电池电压。 如果未连接电池、输出将按照第8.3.21节"在 d/s 上执行电池检测"中的说明进行电池检测
    在步骤2.7.2中、充电已启用、但未连接电池、因此 V (J2 (VOUT))显示了电池检测波形、如 d/s 上的图13所示
    3.在步骤2.7.3中,J2 (VOUT)应连接到电池或双向电源(即电池仿真器)。 常规的电气负载不能将恒定电压(例如8V)作为真实电池。 因此再次观察到电池检测波形。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。