This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541:bq27541

Guru**** 2541880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730006/bq27541-bq27541

器件型号:bq27541

很难找到有关如何校准非主机侧(电池组侧)电量监测计的应用手册。 对于我的定制电池组侧 bq27541-M200电量监测计(从-V200开始 dervice?)、我怀疑以下情况属实:

如果要在每个测量仪表上校准一个电路板偏移、校准的正确顺序是 CC 偏移校准、电路板偏移校准、电压校准、温度校准和电池组电流校准。

我们的数据包汇编器建议不要在20-30个电路板的样本上运行电路板偏移、对其求平均值、并对所有 PCB 使用平均值。 相反、当没有电流流动时、他们建议如下:"我们读取监测计报告的电流。 如果电流为零,我们将不会校准 CC 偏移和电路板偏移;否则,我们将会校准。”

这关系到我。 请发表评论。 提前感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路板偏移校准可确保监测计在没有电流时测量0A。 监测计定期执行自动 CC 偏移校准。 我同意、如果它们在没有电流时未看到测量的电流、则无需进行电路板偏移校准。 如果是、则需要同时进行电路板和偏移校准。 平均对30个电路板进行电路板失调电压的计算、与对每个电路板进行非零电流的电路板失调电压相比、使用该电压进行运行的风险更大。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Onyx。

    您能解释一下需要30秒时间的电路板偏移是什么? 我认为它是利用时间对大量读数求平均值、以获得非常小的低于1mA 的偏移值。 如果是这样、来自测量仪表的0mA 报告可能反映+/- 0.5mA 之间的实际值、但不会消除进行电路板偏移测量的可取性。 再次提前感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    电路板失调电压首先需要运行 CC 失调电压。 因此、当您仅运行电路板时、它会同时启动两者。

    在这两种情况下、需要16个电流样本对偏移结果求平均值。 这就是为什么它需要30多秒
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

       我很抱歉在这里打败了一匹死马、但我想比我更好地理解。

       如果只执行 CC 偏移、则运行时间几乎不会超过16秒。 我假设该 CC 偏移校正进行一次测量、分辨率为1mA。 在这种情况下、如果监测计在没有电流流动时已经报告0mA、则没有理由单独运行 CC 偏移。

       但是、如果采集16个样本集、我假设将对它们取平均值。 除非该平均值导致分辨率远低于1mA、否则我看不到这样做有什么好处。 我假设这种分辨率低得多的测量能够改善 CC 寄存器的归零。 但是、无法知道具有特定低于1mA 偏移的电池是否会从中受益、因为监测计报告的分辨率仅为1mA。

      根据这种推理、从测量仪表读取0mA 并不能指导用户了解电路板失调电压是否有益。

      再次提前感谢您的回复。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    如果您的电路板在实际上没有电流时测量非零电流、则执行电路板偏移校正。 除此之外、没有理由执行电路板偏移校准。 测量仪表自行对库仑计数器执行自动校准。 我不确定您的问题是什么。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

      我正在努力做到清楚。 请记住、当没有电流流动时、我的电池组汇编器读取当前寄存器。 如果值为零、则不执行任何操作。 如果不为零、它们会在生产中的每个单元上运行电路板偏移。 我对此有疑问。

    1. 什么测量结果会指示我执行更长的电路板偏移校正、而不是执行更短的 CC 偏移计算?
    2. CC 偏移测量的分辨率是否为1mA? 还是具有较小的分辨率?
    3. 在存在噪声的情况下、一系列平均测量可以产生比单次测量分辨率更小(更好)的结果。 示例:.001、.001、.001和.002的平均值为.00125。 如果应用此值、可能会导致更精确的校正。 这是电路板偏移对多个测量执行的操作吗? 如果不是、电路板偏移测量的结果是什么-如何处理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我同意他们的程序。
    根据我的经验、当实际没有电流时、通过自身进行 CC 偏移校准通常不会消除测量非零电流时的误差。 这往往是由电路板布线的偏移和不良布局造成的。 C
    CC 偏移具有较小的分辨率。 报告电流的监测计分辨率为1mA、但 CC 偏移较小。
    3、是的、它获取平均值、16个样本。