This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:SPI 总线共享选项

Guru**** 2561030 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747608/tlc6c5712-q1-spi-bus-sharing-options

器件型号:TLC6C5712-Q1

您好!

我们有一个 TLC6C5712器件与其他器件(端口扩展器等)共享 SPI 总线

出于某种原因、TLC6C5712上没有专用的芯片选择线路、因此器件没有明确的 SDO 引脚释放方法。

我想知道、我们必须在同一 SPI 上使用其他器件有哪些可能性。  我们是否需要在 TLC6C5712的 SDO 输出端放置一个栅极?

谢谢

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stomp、

    TLC6C5712-Q1支持级联菊花链模式下的多个器件。 串行输入数据在 SDO 上可用。 您可以参阅第55页的图106以了解应用原理图。 在此模式下、您可以将所有其他器件与 TLC6C5712相连。

    谢谢、此致、
    Felix
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Felix、

    我无法理解 TLC6C5712器件如何释放 SDO 引脚。 当我发送 SDO 引脚上的第一个 SCK 数据时、似乎就会发现它与其他 SPI 器件完全不兼容、除非 TLC6C5712器件支持芯片使能并能释放 SDO 线路。

    也许我们需要添加一个外部三态缓冲器?

    谢谢
    太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stomp、

    您的理解是正确的、TLC6C5712不会释放 SDO 引脚、但这并不意味着它与其他 SPI 器件完全不兼容。

    这取决于其他器件是否支持菊花链模式。 如果是这样、您仍然可以在菊花链连接中设置它们、例如、如果有一个数字 N 的菊花链器件、则通信周期包含16*N 个 SCK 周期、其中感应数据在锁存器的上升沿传输到相应的移位寄存器(对于不同的器件、 此信号可能称为不同的名称)。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Felix