请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC6C5712-Q1 您好!
我们有一个 TLC6C5712器件与其他器件(端口扩展器等)共享 SPI 总线
出于某种原因、TLC6C5712上没有专用的芯片选择线路、因此器件没有明确的 SDO 引脚释放方法。
我想知道、我们必须在同一 SPI 上使用其他器件有哪些可能性。 我们是否需要在 TLC6C5712的 SDO 输出端放置一个栅极?
谢谢
太棒了!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们有一个 TLC6C5712器件与其他器件(端口扩展器等)共享 SPI 总线
出于某种原因、TLC6C5712上没有专用的芯片选择线路、因此器件没有明确的 SDO 引脚释放方法。
我想知道、我们必须在同一 SPI 上使用其他器件有哪些可能性。 我们是否需要在 TLC6C5712的 SDO 输出端放置一个栅极?
谢谢
太棒了!
您好、Stomp、
您的理解是正确的、TLC6C5712不会释放 SDO 引脚、但这并不意味着它与其他 SPI 器件完全不兼容。
这取决于其他器件是否支持菊花链模式。 如果是这样、您仍然可以在菊花链连接中设置它们、例如、如果有一个数字 N 的菊花链器件、则通信周期包含16*N 个 SCK 周期、其中感应数据在锁存器的上升沿传输到相应的移位寄存器(对于不同的器件、 此信号可能称为不同的名称)。
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢、此致、
Felix