This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ 芯片、用于带扁平曲线 LiFePO4单元的16S 封装

Guru**** 2500125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732115/bq34z100-g1-bq-chip-for-16s-pack-with-flat-curve-lifepo4-cells

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34110BQSTUDIO

您好!

对于电流持续变化的叉车应用、我们使用 BQ34Z100-G1来估算 SOC、SOH。 电池组容量高达400Ah、串联16节串联电池。

我们观察到运行期间 SOC 突然下降的问题。 有时、RAH 值也无法正确更新。  

这是因为锂离子电池的平坦曲线行为吗? 随附的是使用150A 放电电流捕获的电池数据。

对于平坦电压曲线电池,哪种解决方案更受欢迎(BQ34Z100-G1与 BQ34110)?

BQ341110是否更适合电流突然变化的应用。 请注意、在再生制动期间、电流处于正方向并为电池组充电。

此致、

虚拟机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 VM:

    请确保电池的化学 ID 匹配、并且化学 ID 已正确编程到器件中。 同时检查以查看是否已学习电池组(更新状态= 0x06)。

    如果问题仍然存在、请提供以下信息、以便我们可以开始分析问题:

    硬件:
    电流感应电阻器的尺寸
    外部分压器中使用的电阻值

    测试:
    在启用所有列的情况下、bqStudio 以1秒的间隔记录事件
    日志之前和日志之后器件状态的 gg.csv 和 SREC

    此致、
    Bryan Kahler