This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:高侧输出干扰

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744176/ucc21520-high-side-output-glitch

器件型号:UCC21520

我使用其中的两 个驱动器来驱动双有源电桥转换器的一侧。 我在首次打开时在高侧输出中遇到毛刺脉冲。 我已经检查了 VDDA、它在15V 时稳定、具有较小的1/4V 至1/2V 突降。 启动期间会产生大量噪声、但我想知道这种行为的性质、以便尝试找到补丁。 启用驱动器之前、所有电源轨都已启动几秒钟。

INA/INB RC = 51欧姆+ 220pf

VDD1 = 3.3V、0.47uf 和0.01uf

使能引脚 RC = 51欧姆+ 220pf

CH1 (蓝色):高侧输出

CH2 (浅蓝色):电感器电流

CH4 (绿色):低侧输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    当变压器电流从0A 开始时、变压器中实现-20A 峰值所需的时序小于变压器电流从+20A 开始时所需的时序。 由于您的峰峰值电流的起始值小于稳态运行时的电流、但脉宽不会变化、因此在触发之前的噪声事件期间、您的峰值电流测量值非常大、从而使变压器达到硬饱和状态。 此时峰值电流高得多将导致开关节点上出现巨大的 dv/dt、可能大于200V/ns。 输出端与 dv/dt 相关的±20V 振铃也大大超过了 IC 的绝对最大额定值。 我怀疑输出上的振铃会导致输出控制中的电路发生闩锁、从而导致 VDD-OUT 晶体管和 OUT-VSS 晶体管同时导通。

    为了防止这种行为、请考虑使用软启动序列修改转换器的启动序列、以将变压器中的峰值电流限制为可接受的值。 使用占空比控制或频率控制可以实现这一目的、这取决于所选转换器的拓扑。 最简单的解决方案可能是将初始高侧脉冲持续时间减少大约半个周期。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    您是否仍需要有关此问题的帮助? 请告诉我我可以提供哪些其他支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    我们听到您的声音已经有一段时间了、因此我们必须假设您已经解决了您的问题。

    如果可能、请发布解决方法、以便其他人从中学习。

    如果您的问题未得到解决、请告知我们、我们将与您一起解决。