This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9246:稳定性与输出电容器容差

Guru**** 2544260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729074/ucd9246-stability-vs-output-capacitor-tolerance

器件型号:UCD9246

Fusion Digital Power Designer 中的库管理器允许输入输出电容器的容差。

在计算补偿系数时如何考虑该容差?

我已经查看了 SLUU490和环路补偿章节、但我不确定使用的是"C"值:最小值、最大值还是典型值?

在 FDPD 中、如果我首先"自动调整"补偿、则切换到"手动"模式、并更改输出电容、然后看到一些变化。

是否有更好的方法来保持补偿恒定并验证稳压器在输出电容器容差范围内的稳定性?

谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    有问题。 我将查看此问题并回复您。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将需要检查计算中使用的值、我怀疑将使用最小电容、但我可能会错。
    切换到手动补偿将使补偿保持恒定、同时改变任何组件值。

    虽然此工具将为您提供预期响应的良好近似值、但考虑到正确的组件值/数量、它对最终设计中可能存在的其他寄生属性进行仿真的能力有限。

    最好测量最终硬件的环路响应并进行可能需要的任何调整。 如果需要、可以在测量环路以匹配实际值后调整模型、然后使用 Auto (自动)功能进行最终调整。

    一个很酷的特性:通过控制器的路径是基于所选补偿的已知值、因此仅对功率级和控制器外部反馈进行工具/控制器测量。 这使得在进行测量后可以手动调整补偿、并且测量结果将更新、以显示如果再次运行测量、使用新补偿将会进行何种测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢;请回答有关补偿计算使用的容差范围的问题。

    一旦我们恢复测试、我们肯定会对其进行测试、并且我的设计是~57度。 相位裕度、因此我在这里不希望出现太多问题、但我需要记录尽职调查。

    再次感谢、Best、Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    在您收到我们的电子邮件后、您可以通过电子邮件联系我们进行进一步讨论。
    我将关闭该线程。

    谢谢