请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9246 Fusion Digital Power Designer 中的库管理器允许输入输出电容器的容差。
在计算补偿系数时如何考虑该容差?
我已经查看了 SLUU490和环路补偿章节、但我不确定使用的是"C"值:最小值、最大值还是典型值?
在 FDPD 中、如果我首先"自动调整"补偿、则切换到"手动"模式、并更改输出电容、然后看到一些变化。
是否有更好的方法来保持补偿恒定并验证稳压器在输出电容器容差范围内的稳定性?
谢谢、Best、Steve