请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SM72441 您好!
我可以将其仅与2个同步升压 MOSFET 配合使用吗? 我的应用中无需降压 PV 电压(即电池电压始终大于 PV 电压)
其次、我有一项异常的要求、即我需要能够将电池放电到 PV 面板中。 (BATT 电压仍将< PV 电压、因此相同的2个 MOSFET 将工作。 当电流反向时、升压转换器将像降压转换器一样工作)。 因此、我需要电流从电池反向进入 PV、并具有电流限制。 您能想到一种方法来"欺骗"发送给它的信号、(系统中有一个大微控制器)与 IC 同轴电缆来实现这一目的吗?
TIA