This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72441:仅与2个 MOSFET 配合使用

Guru**** 2563250 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746708/sm72441-use-with-only-2-mosfets

器件型号:SM72441

您好!

我可以将其仅与2个同步升压 MOSFET 配合使用吗? 我的应用中无需降压 PV 电压(即电池电压始终大于 PV 电压)

其次、我有一项异常的要求、即我需要能够将电池放电到 PV 面板中。 (BATT 电压仍将< PV 电压、因此相同的2个 MOSFET 将工作。 当电流反向时、升压转换器将像降压转换器一样工作)。  因此、我需要电流从电池反向进入 PV、并具有电流限制。 您能想到一种方法来"欺骗"发送给它的信号、(系统中有一个大微控制器)与 IC 同轴电缆来实现这一目的吗?

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我不直接支持 SM72441、我对该部件的印象变得模糊、但我想您可以将该部件用于升压模式。 这是因为该器件根据输入/输出电压关系以纯降压、纯升压或降压/升压模式运行。 如果您的情况从未出现需要降压或降压/升压的情况、则器件可以仅以升压模式运行。

    关于第二个问题、您不能欺骗器件执行此操作、因为器件强制电流从 PV 流向负载、而不是以另一种方式。 mppt 算法被编码为最大功率输出、而不是接收功率。 您可以使用并联降压转换器来实现此目的。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、此部件是否没有评估板?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    这是在国家半导体的 Solarmagic 项目期间于2008-2009年设计的。  这里我有一个文件(可能不是最终版本、但应该可以使用)。  项目代码名称 Sirius、但文件名是拼写错误、拼写错误为 Sirius。  它是在 Altium 中设计的。  希望访问 helps.e2e.ti.com/.../Sirrius2-_2800_12_2D00_4_2D00_2009-2_2D00_55_2D00_51-PM_2900_.zip

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请单击“此解决方案”。 按钮、如果您认为这个线程可以关闭。 最后请允许我结束发言