This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:LM43603损坏

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730159/lm43603-lm43603-damaged

器件型号:LM43603

 TI 人:

我在汽车的充电板上遇到了一个问题、LM43603用于将12V 电压转换为5V、以用于外部 USB 从设备。 原理图如下所示。

问题是,在经常插入/拔出12V 输入时,LM43603将损坏。 采样失败的现象是 SW 到 VIN、GND、VCC 短路。 我还要求他们在插入/拔出电源时检查输入电压和输出电压。

它表示 VIN 和 Vout 上有欠压、5V 中的最低电压将为负电压、这可能会损坏芯片。

我的问题是:a) 这是插入/拔出电源时导致芯片损坏的原因

                                  b)如何消除输入抖动?

蓝色:5V 输出  

黄色:12V 输入电压

e2e.ti.com/.../SWPA6045-Series.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    过压或大负电压都会损坏任何稳压器。
    您可能会从陶瓷输入电容器获得过压环
    和电力线电感。 这可以通过添加47uF 至100uF AL 来控制。 输入电容器。
    该电容将为输入端增加 ESR、并有助于在插入时抑制输入线路上的任何振铃
    稳压器。
    如果您认为存在较大的负电压、则会在输入端使用肖特基二极管
    应该有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank:

    感谢您的回复。

    客户在输入上添加了68uF AL 输入电容,输入振铃仍然存在,请参阅随附的图。 负电压 远高于芯片支持的电压。

    客户端不断出现新的故障,我们必须找出根本原因,您需要的任何信息,请告诉我。

    黄色:输入     蓝色:SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎已经发现了问题。 如果正电压不是太大、则负摆幅将会
    必须消除。 我会尝试在输入端使用肖特基二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您是否可以看到我之前的答复中所附的原理图,很明显,有一个肖特基二极管与输入串联,器件型号为 SMB SS26T3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是与输入并联的二极管、以钳制输入不变为负值。